This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:BQ2002为9V 电池充电。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630956/bq2002-bq2002-to-charge-a-9v-battery

器件型号:BQ2002

您好!

我想使用 BQ2002为一节9V 镍氢可充电电池(NH22-175能量发生器9V http://data.energizer.com/pdfs/nh22-175.pdf)充电。

大多数九伏 电池由六个独立的1.5V 电池组成,并装在包装器中(https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-volt_battery https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?12116-Number-of-cells-in-9V-NiMH-battery )

我的问题是:

BQ2002将用于1-4节电池、那么我是否可以使用 BQ2002为9V 镍氢电池(内部有6-7节电池)充电?

提前感谢、

本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    BQ2002的最大输入电压为6V、因此可充电的最大电池数为4。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    感谢您的回复。
    如果这是限制因素、您能否仅以5V 为 BQ2002供电并使用不同的电源(即15V)为电池供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、
    遗憾的是、由于绝对最大输入电压为7V、因此您不能这么做。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。