This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:我的 LM3478设计不能正常工作。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642965/lm3478-my-lm3478-design-doesn-t-work-very-well

器件型号:LM3478

这是我的电路图、 这是我的 PCB 布局。
我遇到了一些问题,有时我可以获得大约150V 的 HV。但是如果我触摸此 PCB 的某些部分、它根本不起作用。我只能获得电源 电压。 我移除所有电子元件、然后将其焊接到 PCB 上、而不会发生任何变化。它会再次起作用。 我感觉很奇怪。  
然后我制作另一个 PCB。 根本不起作用。  
 它是一个 PCB 的一部分。 它使用与第一个电路相同的原理图。
Thx 为 TI 员工提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的描述中可以看到一个焊接问题:某些器件可能焊接不好、因为在 PCB 上拆卸和重新焊接(焊接)后、它可以正常工作。 蓝色布局图与您的原理图不匹配。 红色布局不完整、未显示接地连接、因此难以审阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点需要你的帮助。我已经解决了我的问题。 再次选择 THX。