This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:PWM 调光器问题

Guru**** 2810745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631213/tps61196-q1-pwm-dimmer-question

器件型号:TPS61196-Q1

降级器、

我们的客户规范27"面板

输入电压:10.8V~26.4V

输出电压/mA:47.6v/120mA

使用双通道

对于亮度调光、问题是 能否支持 600步长的脉冲调光、这决定了 LED 电流(120mA)

它能`s 吗?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、
    调光比与 PWM 信号频率相关。 器件可支持的最短吨时间为10us、如果调光比为600:1、则 PWM 频率应低于166Hz。 如果您使用100Hz、600步可能可行、请注意避免可闻噪声。

    顺便说一下、我是否知道您的应用? 您的终端设备是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss

    LCD 背光应用的工业应用。

    感谢你的帮助。

    此致、

    劳伦斯。