This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:发生电流限制时、CS 电压一直到去毛刺脉冲时间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641086/tps4h160-q1-the-cs-voltage-until-deglitch-time-when-current-limit-occurs

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

我在检查发生电流限制时的波形。

我想检查 当时 CS 电压的行为是否正常运行。

VIN 始终为高电平。

Iout 稳定低于电流限制。

此时、根据电流值、CS 电压小于 VCS_LIN。

接下来、由于上述情况、Vout 短接至 GND。
μs、Iout 将瞬间超过电流限制、并在大约150 μ s 的限制值处稳定下来。
在150 μ s 的 μs μs 期间、故障保持高电平、CS 保持0V、150 μ s 后、故障 变为低电平、CS 变为 VCS (H)。
可能我认为这150us 是 TCS (deg)、但在该时间内 CS 为0V 是正确的行为?
此致、
Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有去毛刺脉冲时间。 我稍后会发表一些解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS1H100-CS-settling-time.pptxPlease请查看随附的 CS 稳定时间报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的支持。

    我确认的操作类似于发送给我的 PowerPoint 第三页的高速转换时的波形。
    我知道这不是异常行为、为什么 CS 在一段时间内变为低电平?
    如果输出变化缓慢、则不会发生这种情况、但当输出变化快速时、则会发生这种情况。
    请告诉我原因。
    我认为、如果每次检测到过流时 CS 的行为都不同、则很难使用。

    如果我理解原因,我可以用相应的方法来思考,所以我想请你告诉我原因。


    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    是否有此问题的更新?
    如果您能告诉我 CS 电压行为差异的原因、那对我很有帮助。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

    很抱歉耽误你的时间! 我对电流感应电路进行了分析、并将我的想法发送给设计人员。 我正在等待他的反馈、并将在收到答案后发布。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    感谢你的答复。
    我正在等待联系。

    此致、
    Tomoaki Yoshida