This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:TPS65721禁用充电器

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630540/tps65721-tps65721-disable-charger

器件型号:TPS65721

您好!

 我们需要在 TPS65721上始终禁用电池充电器。

执行此操作的最佳方法是什么? 电池始终处于连接状态

PMIC 必须正常工作(使用交流适配器等)、但切勿尝试为电池充电。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucien、
    我没有看到禁用充电器的明显方法、我知道降低充电电流(使用 ISET)不够好、对吧?
    我将您的请求转给了专家、但他今天不在办公室、因此请等待一些延迟。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在 TS 引脚上放置了一个680k 电阻器(而不是 NTC 10k)、以模拟过冷的情况、从而使充电器理论上无法工作。

    我还会看到 CHGCONFIG0 reg,02h,位0 CH_EN = 0

    0 =充电器被禁用
    1 =启用充电器

    但我不确定 CH_EN 位是否 由充电器自动设置、或者我是否可以通过 I2C 自行设置以永久禁用充电器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucian、
    正确、CH_EN 位将禁用充电器。 默认值为 on = 1、您必须通过 I2C 设置此位。 没有与禁用充电器相关的引脚。

    使用680k 电阻来欺骗 TS 输入不是一个好主意。 当 IC 认为很冷时、会发生许多事情、包括在它认为电池很冷时限制您使用电池。 其目的是保护电池、因此可能会限制从电池提供的电流。 如果我不打算使用 TS 功能、通常使用10k 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢戈登。 真的很有帮助。

    此致、
    Lucian