This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:您能不能告诉我有关使用 TPS54335A#39;s 反激式电路&quot 的信息?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, TPS54335A, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629485/tps54335a-could-you-tell-me-about-using-tps54335a-s-flyback-circuit

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:LM5160ATPS54308

大家好、团队成员。

我的客户正在寻找符合以下规格的器件、

我在 LM5160A 和 TI-Designs (www.tij.co.jp/.../PMP10532)上提出了建议

输入:DC 23至25.5V

输出:直流5.25V±5%(直流5V 至5.5V)/ 500mA @最大值

APLI:逆变器
DEM:10k/月
大众 Pro Target:关于2020年

但是、客户需要双脚包裹、我们与六家竞争对手公司进行了竞争、

由于我们建议使用 ROHM 大约1.0美元的器件、

我们正尝试使用反激式 TPS54335A 进行建议。

问得好。

①是否可以将反激式电路与 TPS54335A 配合使用?

②如果是、您能否创建符合上述规格的电路图?

(起初、即使从简单的电路图来看、也没关系)

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能就此问题给我一个回复吗?

    ②,①有些困难,但首先我想紧急回答关于的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否需要为该转换提供隔离? TPS54335更适合非隔离式降压转换或反相降压/升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈圣、大家好。

    >您是否需要隔离才能进行此转换? TPS54335更适合非隔离式降压转换或反相降压/升压。
    是的。
    隔离是必要的。

    我知道 LM5160A 更适合反激式转换器。
    但是、根据竞争对手的价格情况以及 TPS54335A 客户的使用点体验、他们认为它会更好。
    此外、封装形状采用脚销。

    因此、如果有办法建议采用反激式器件的 TPS54335A、我们似乎将能够获得设计收入。

    请帮帮我。

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种将 TPS54335用于隔离型反激式转换的特殊设计、让我与应用团队一起检查一下、并在假期后为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题上的情况如何?
    我正在等待您的联系。
    此致、
    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Flybuck 转换需要 FCCM 运行、我们建议使用 TPS54308而不是 TPS54335A、下面是参考设计。

    http://www.ti.com/lit/an/slua838/slua838.pdf