This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:PMP40133代码?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, BQ25892, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643064/bq25892-pmp40133-code

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件:PMP40133MSP430G2955BQ25890

我想  评估 PMP40133、关于 BQ25892/BQ25890、但 我在 www.ti.com 中找不到 MSP430G2955的代码、能否提供代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP40133是 bq2587x 的适配器端解决方案。 输出可实现10mV 电压阶跃以控制充电电流。 该解决方案不适用于 bq25892。 bq2587x 和 bq25892具有不同的拓扑和工作原理。 下面的链接是 bq2587x 特性的良好参考地址。 www.ti.com/.../slua820.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 PMP40133上的 MSP430G2955代码。 您能提供什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PMP40133代码、您应联系当地的 TI 销售人员/FAE、通过以下链接申请该代码:sps09.itg.ti.com/.../Home.aspx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开链接会丢失
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们建议让 TI 销售人员/FAE 打开此链接。 这是 TI 内部网。