This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:热关断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62745, TPS62821, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642899/tps62740-thermal-shutdown

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPS62745TPS62821TPS62125

大家好、团队成员。

TPS62740是否具有 热关断功能?

数据座椅中没有关于三态保护的说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    否、此器件没有热关断功能。 它具有极低的功耗和高效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris San、
    TPS62745还没有热保护吗?
    您是否计划开发具有超低 IQ 直流/直流系列热保护功能的产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这个也不是。 您为什么需要过热保护?

    它是一个消耗电流的额外电路。 这与超低 IQ 器件的需求相反。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入源有时可以是交流电源。
    因此、对于异常测试、需要进行热保护。
    假设采用哪种输入源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢这一详细信息、但不清楚交流电源如何导致 TPS6274x 超过其额定温度。 如果交流电源(或任何其他东西)损坏 IC、我们不能依赖其保护功能正常工作。

    在仅几百 mA 的输出电流下、自温升非常低。 因此、它们不会变得太热。 散热外露的 QFN 封装也非常适合散热。

    超低 IQ 设计用于待机运行时间应长达数月/年的电池。 如果您不需要如此低的 IQ、请查看 TPS62821以了解低输入电压、查看 TPS62125以了解中输入电压。 它们具有热关断功能。