This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:仅连接电池时、VILIM 引脚正常工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631112/bq24780sevm-583-vilim-pin-function-when-only-battery-is-connected

器件型号:BQ24780SEVM-583

您好、Wang557、

仅电池连接到电池充电器和 VILIM 引脚时会发生什么情况?

在上述情况下、我没有连接任何3.3V 电源来设置 VILIM 引脚电压。 根据数据表、当 VILIM 引脚小于60mV 但从电池消耗电流时、电池充电器不应允许电池放电电流。  我的理解是、当仅使用电池时、充电器会忽略 VILIM 引脚设置、并进入默认放电电流、即6.144A。 是这样吗?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 "当 VILIM 引脚小于60mV 时、电池充电器不应允许电池放电流"、放电电流应为涡轮模式放电电流。 仅在电池条件下、放电电流不受 VILIM 限制。