This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电池单元容量

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630914/bq24610-battery-cell-capacity

器件型号:BQ24610

尊敬的团队:

根据以下规格、您是否会查看 BQ24610是否适用?

<规格>

1.交流适配器:19V/6.3A

2.电池单元  

  3S3P:12.6V/7800mAH

   3S4P:12.6V/10400mAH

如果24610不适用、请推荐合适的器件。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的参数、bq24610应该非常适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    感谢您的评论