This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:绝对最大 SW 端子

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS543C20, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643589/tps62130a-absolute-maximum-sw-terminal

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20TPS62135

你(们)好

我的客户有疑问。

客户的使用条件如下。
VIN = 12V
VOUT = 3.3V
当客户检查 SW 端子的波形时、SW 端子的峰值电压约为14.5V
该值包括振铃噪声、我们知道测量方法等将受到影响。
但是、在 TPS62130A 的数据表中、绝对最大 SW 端子被描述为[Vin + 0.3]。
我知道该值是直流规格、但是否有交流规格的绝对最大额定值规格?

e2e.ti.com/.../TPS62130A.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    这是一个常见问题、对于这个问题、应该有很多 E2E 条目、例如: e2e.ti.com/.../638888

    正如该主题所述、本应用手册介绍了如何正确测量该值、这是可以的: www.ti.com/.../slva494a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢你的答复。

    我还阅读了此主题和应用手册、但没有提到"交流额定值"。
    TPS62130A 是否没有交流额定值?
    例如 TPS543C20 SW 的最大额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要交流额定值。 您无需遵守未写入的限制。 此外、正确的布局也更为重要。

    如果您需要交流额定值、汽车 D/S 有一个。 此外、较新的 TPS62135/6具有额定交流电压、尺寸更小、精度更高、电流更高、并且具有更多功能。