This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:融合 GUI

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642535/ucd3138a-fusing-gui

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI:

当我在 ucd3138A 中下载固件时、GUI 上同时出现两条黄色线条

没有 PMBus 器件响应 DEVICE_ID 请求;

未检测到 ROM:获取 ROM 版本时出现读取块错误

 然后、我单击 GUI 上的 DEVICE_ID、它可以找到。

 

这意味着什么? 这种情况会是什么样的?

程序仍可以在闪存中运行、为什么看起来没有 PMBus 器件响应 DEVICE_ID 请求?

 

祝你一切顺利

Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前也见过这种情况。  我从未对其进行过调试、因为它可以从主 GUI 中找到器件 ID、因此它不是一个演示限制器。

    我怀疑是:

    除下载后读取使用的器件 ID 之外、其他一些不受支持的消息是主 GUI 不支持的

    2. PMBus 的启动不是很正确,它需要重新启动一次才能使它正确?

    我建议使用 GUI 上的 SMBus/I2C 活动日志来详细了解正在发生的情况。   

    您还可以尝试在下载按钮上取消检查在执行程序后扫描设备、并查看主屏幕上的设备 ID 扫描是否首次正常工作。

    我假设您使用的是器件 GUI、对吧、不是融合设计器?

    如果您需要查看示波器以查看发生的情况、请使用器件 GUI 上的 SMBus/I2C 选项卡、并向器件地址发送读取块命令 FD。  这样、您就可以直接看到发生了什么。  器件 ID 会将该命令发送到所有地址、以查看其中的内容、并且很难触发范围。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 GUI 工具称为 Fusion Digital Power Studio、而不是 Fusion Digital Power Designer。  因此、请确保您已从此处下载了正确的工具:

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

    器件 GUI 当前没有脱机模式。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LAN:

    感谢您的回复、我将根据您的建议进行检查。

    我仍然很困惑这种熔丝是否 成功 、并显示两个黄色的线性?

    这是否意味着 GUI 显示不正确或 下载失败  (有 其他问题,如触发器后门)?

    如果 下载成功、程序将在闪存中运行、为什么要转到 ROM?  片上复位或后门 顺序会让它 进入 ROM? 对吧?  

    如果芯片执行复位顺序,为什么 仅仅显示未检测到 ROM 就不成功?

    我对此不清楚、请分享您的建议、谢谢!

    祝你一切顺利

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果它不响应、则意味着代码正在闪存中运行、但 PMBus 没有响应。

    由于您可以转到主 GUI 屏幕并找到器件 ID、这意味着 PMBus 由于某种原因而延迟响应、正如我在第一条消息中所述。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LAN:

    非常感谢您的帮助!

    祝你一切顺利

    Lei