This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:更改 M3/M4 FET 时出现问题

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631132/webench-tools-lm5175-issue-changing-m3-m4-fet

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

我有一个在更改 FET 时 WEBENCH 挂起的设计。  我能否与其他人分享这一信息以进行调查?  h

LM5175PWPR 4.4V-7.6V 至5.00V @ 3.0A

请告诉我您是否可以帮助我解决此问题。  

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体的问题是什么? 我无法打开您的设计。 您能提供更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、我将通过电子邮件分享我的 WEBENCH 设计。 感谢您的支持。