This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:采样通道的反向电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642459/bq76pl455a-q1-the-reverse-voltage-of-the-sampling-channel

器件型号:BQ76PL455A-Q1

各位专家,您好

有关 BQ76PL455A-Q1中采样通道的反向电压、有一些问题:

根据数据表、VSENSEn 和 VSENSEn-1之间的电压为-0.3V~6.5V。 实际上、由于电池模块的母线、电池之间的电压可能为-1.5V、如下图所示。

我的问题如下:

(1) 在数据表中、 VSENSEn 和 VSENSEn-1之间的电压可以为-0.3V、这是否意味着两个引脚之间有一个二极管? 您能用图描述帧吗?

(2)当电芯之间存在1.5V 电压时,高反向电压是否会损坏引脚 VSENSEn 或 VSENSEn-1?  

(3) 当电池间电压为1.5V 或超过1.5V 时,是否会对采样精度产生严重影响?  我们如何解决由汇流条引起的反向电压?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    正确-有一个内部 ESD 结构、它本质上是一个引脚之间的二极管。 因此、如果电压变为负值、二极管可能会正向偏置并从 VSNS (N)导通至 VSNS (N+!)、这可能会损坏器件。 我无法 提供 ESD 结构的实际图、但可以将其视为与 Z1并联的 pl455内部的二极管。

    我们不建议使用 pl455进行汇流条测量。 正如您正确地指出的、器件损坏的风险非常大。 平衡 FET 上有一个体二极管、也很可能导通。 如果电池之间的电压在正常使用期间是如此高、我建议减小汇流条的电阻。