This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:LMR16006Y-Q1无法通过 EMC 测试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646072/lmr16006y-q1-lmr16006y-q1-cannot-pass-emc-test

器件型号:LMR16006Y-Q1

大家好、

我的客户现在正在使用 LMR16006y、他们在进行 EMC 测试时遇到了一些问题。 它无法通过测试。 我已经检查了布局、看起来已经足够好了。




我让他们尝试三种方法:

1.添加与 Cboot 串联的5.1R 电阻器。(测试结果会更糟)

2.在与低侧感应电阻器相对应的参数中添加1nF 电容(无帮助)

3.将电感器从电路板上焊接出来,然后用长线焊接。(无帮助)

您对此有什么建议或意见吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主要电感器器件型号是什么? 使用具有高自谐振频率的电感器。
    输入滤波器的滤波器值是多少? 如果将陶瓷电容器放置在电源的输入线路附近会发生什么情况?

    谢谢
    -Arief