This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:使用 LM5161-Q1的可用性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646078/lm5161-q1-the-availability-of-using-lm5161-q1

器件型号:LM5161-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5161

你(们)好

我的客户希望反激式转换器满足以下条件。
我将提出采用 Fly-Buck 拓扑的 LM5161-Q1。
我可以在这种情况下使用该器件吗?
 VIN=8~16V
 Vout=15V
 Iout_max=500mA。
但是 、当输入电压为16V 时、客户的应用需要输出电压为16V。
是否有可满足该条件的参考设计?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    您可以实现将 Vprimary 转换为-16V out 的 Flybuck 升压转换器。  并使用1:1匝数比变压器实现16V 输出。

    请参阅随附的介绍 FlyBuck 升压设计方法的演示。

    e2e.ti.com/.../Thu_5F00_T2_5F00_S4_5F00_Simplifying-Isolated-Bias-Supplies-with-Fly_2D00_Buck-Converters.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    基本设计就是这样:

    1.降压到最低输入电压的50%以下。 因此、从最小值开始 VIN=8V、这意味着初级侧的 Vout=4V。

    2.然后选择变压器比、以在次级侧获得16V 的输出电压。 在本例中、1:4比率上升。

    3.模拟或使用快速入门计算器。

    我希望这有助于您快速入门。

    此致、

    Robert Loke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    刚刚检查了电流要求500mA、发现 Fly Buck 架构的电流为2A、这对于 LM5161来说太大了。

    PEase 使用幻灯片47-52中的 Fly-Buck-Boost 架构。

    此致、
    Robert Loke