This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:自举电容器

Guru**** 2611695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630926/lmr23625-q1-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑将1uF (16V)用于自举电容器。 对此是否有任何担忧? 它们仅用于原型设计、因为电容器现已缺货。 在大规模生产中、它们将使用0.1uF 或0.47uF。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    这应该是好的。 我没有听说过自举电容器的最大电容受到限制。 就尺寸和成本而言、它通常是最小化的、但理论上更大一点应该可以。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个想法。 调整引导电容器大小可能会延迟转换器的开启。 可能需要几个额外的开关周期来为引导电容器充电、使其能够打开 FET。 如果您具有严格的时序/定序规格、则可能需要考虑这一点。