This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将2个 LM5145模块连接为主放大器;从模块连接为公共输入和公共输出???

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644968/how-can-i-connect-2-lm5145-modules-as-master-slave-with-common-input-and-common-output

主题中讨论的其他器件:LM5145

在从机模块中、是否需要将 FB 引脚连接到 VCC、或者是否应该将其连接到主 FB?

COMP 的主器件引脚是否应与从器件共享?

此配置有一个示例原理图??   

谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5145、但通常情况下、如果器件要并联运行、它将在数据表中专门提供该特性。 通常、这些器件将包含"ISHARE "或"共享"等引脚、用于确保平衡的电流共享。 此外、您可能会在 IC 说明中看到"可堆叠"或"双相"或"多相"等术语、表示它们需要并联运行。

    如果您发布输入电压、输出电压和电流要求、我们可以指导您找到最佳解决方案。 也就是说、LM5145是一款控制器。 通过选择合适的开关 FET、单个 LM5145可能能满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个很好的博客介绍如何实现双相主从器件共享设计、您可能会发现这可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller

    此致、
    Robert L