This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:比较器响应时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630143/tl431a-q1-comparator-response-time

器件型号:TL431A-Q1

你好。 当用作比较器时、我对 TL431有疑问。

我们将该 器件用作阈值为2.5V 的比较器。 电路工作、但 响应时间似乎略有不同、具体取决于基准引脚(VREF)上的电压。 例如、在2.5V VREF 时、器件导通所需的时间比 在 VREF 施加4.5V 电压时慢。 是否有一个方程式来描述这一点? 我们假设比较器电路的导通时间是无效的、但它似乎对我们的应用很重要(我们看到4-5 us 的延迟)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AShiftul、

    我们没有描述此延迟的公式。 其中一部分与流入 Vref 的电流有关、因为在较高的电压下、VREF 将消耗更多的电流、这将导致变化更快。 我还建议在 VREF 引脚上添加一个限流电阻器。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MZ、

    VREF 上有一个限流电阻器。 我们 应该考虑 VREF 引脚上是否有电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AShiftul、

    我在旅行中、所以我没去过。 您需要考虑 VREF 引脚上的电容。

    -mz