This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84A20:无

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631116/tps84a20-none

器件型号:TPS84A20

您好!

TPS84A20具有两种接地类型:PGND 和 AGND。 根据数据表、PGND 是器件功率级的返回电流路径、AGND 是模拟控制电路的零电压基准。 在布局注意事项中、建议将 AGND 和 PGND 相互隔离。 它们是否应连接到 PCB 中的某个位置? 我还检查了 TPS84A20EVM 板、有一个零跳线将 AGND 和 PGND 连接在一起、但未组装。 除此之外、找不到任何 AGND 和 PGND 相互连接的地方。 请问这两个接地端是否应该连在一起? 数据表中是否对其进行了说明?

谢谢、

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 PGND 连接在器件内部进行。 不建议在 PCB 上再次连接它们。

    数据表第26页上的布局注意事项显示、要使 AGND 和 PGND 彼此分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的快速响应!
    数据表中的某个位置是否对其进行了说明? 我在数据表中的任何位置都找不到它。
    还有两个 AGND 引脚。 根据数据表、它们未在器件内部连接在一起、并且必须在 PCB 上相互连接。 是这样吗? 我正在尝试了解它们是如何在内部连接到 PGND 的。 是否仅一个 AGND 引脚在内部连接到 PGND?

    谢谢、

    Yong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它包含在数据表第26页的"布局注意事项"部分中。
    2个 AGND 引脚必须通过 PCB 上的 AGND 连接相互连接。 是的、只有一个 AGND 引脚连接到器件内部的 PGND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、我在数据表中找不到 PGND 和 AGND 内部连接的任何位置。 我希望数据表中清楚地说明这一点。 这将使您很容易理解布局注意事项。 否则、我们可能会在 PCB 中将它们连接在一起。