This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:功率限制电阻阀计算差异

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646107/lm25069-power-limit-resistor-valve-calculation-discrepancy

器件型号:LM25069

 使用 LM25069快速入门计算器或 数据表第14页上的 Rpwr 公式时,Rpwr 电阻值的计算存在差异。 我们的设计使用.0012 Ω 感应电阻器。  使用 TI 提供的电子表格(我将上传))输入功率限制(11.1W)(col F、第25行)将返回建议的功率值2.49k 欧姆。 使用数据表(第14页)中的 Rpwr 公式、 Rpwr = 2.32 x 105 x Rs x PFET (LIM) = 232000 x 0.0012 x 11.1 = 3.09K Ω。    如果我返回到 TI 电子表格、我必须将功率限制(col F、第25行)增加到13.75瓦、以得到3.09K 电阻值。   那么、哪种计算方法是正确的?  Rpwr 电阻值是否必须为2.49K 或3.09K 才能将功率限制设置为11.1瓦?  

谢谢、

George Branck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MBK8257_5F00_LM25069_5F00_QuickStartCalculator_5F00_Rev02.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    您可以在电子表格中查看"最大值"11.1W 与 DS 方程中的典型值。 如果您在电子表格上的"选择的 Rpwr"中输入3.09k、您将看到典型的11.1W、其周围显示最小值/最大值。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单到足够… 谢谢 Brian
    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我有另一个问题… 在我们的设计中、我们使用并行 MOSFET。 在电子表格中输入可选 SOA 数据时、我应该将 MOSFET 数据表中的 SOA 值加倍、因为每个 MOSFET 将看到总数的1/2? 如果没有、我如何在确定 PowerLimit 时考虑并联 MOSFET 配置。

    谢谢、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    由于 PLIM/CL 将 FET 置于线性区域、并且 FET 具有不同的 Vgs th 和平台电平、因此单个 FET 可能会获取整个 SOA 能量、因此您必须假设这一点。 仅使用单个 FET 的 SOA、并随着 FET 启动温度与最高 FET 温度线性降额。 即、如果在75C 时、您将电流乘以(175-75)/(175-25)。 请记住、DS SOA 中的条目是对数日志、因此当您使用垂直对数进行插值时、可能看起来像2.7A 的条目可能仅为2.3A。 祝你好运。

    Brian