This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:UC3846的误差放大器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642543/uc3846-error-amplifier-of-uc3846

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:UC2846

我正在测试 uC 3846的误差放大器。 下面给出了电路图。 未显示引脚保持开路/未连接。

我正在增加引脚6 (EA 的反相)的电压、期望引脚7的输出电压降低。 但是、随着引脚6上的电压增加(通过改变电位计 R2)、引脚7上的电压也会增加和减少引脚6上的电压、从而降低引脚7上的电压。

根据我的理解、引脚6上的任何电压升高都会降低引脚7上的电压。 其次、引脚-6上的电压应与引脚5上的电压相同、即5伏。

我更换了3-4个 IC、但结果相同。 请告诉我出错的地方。

谢谢。

Satyavijay Durgule。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    感谢您关注 UC2846。 我建议在 R1/R2分压器和引脚6之间放置一个电阻器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试在分压器结和 PIN6之间放置一个不同值的电阻器、但没有成功。

    此致。

    Satyavijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该器件上的误差放大器只能提供大约0.5mA 的电流。 将 R4的值增加到大于10k 的值。
    此外、在1k POT 条件下、V-上的最大电压= 2.79V、V+上的电压= 5V、因此输出电压将保持高电平。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用的 R4为15k 和22k、但结果是相同的、即输出电压随着 引脚6上的电压的增加而增加。

    此致。

    Satyavijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您的原理图不完整。
    当 V+上为5V、V-上最大为2.79V 时、输出电压将是等于放大器饱和电压的固定电压。
    我建议您检查原理图。
    IC 上是否有去耦电容器?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压不是固定的、它在变化-随着引脚-6的电压增加而增加、随着引脚-6的电压减少而减少。
    之前没有去耦电容器、但现在添加并测试了去耦电容器、但结果没有变化。
    谢谢。
    Satyavijay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了该解决方案、现在增大反相引脚6的电压会降低引脚7的电压。 修改后的电路与之前一样连接到电路的其他部分。

    现在、问题是电路的工作原理、在 UC3846/7数据表的第一页给出。

    谢谢。

    Satyavijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    数据表第一页上的原理图使用闭环反馈、其固定输出电压由3.2kΩ Ω 和3.6kΩ Ω 电阻器形成的电阻分压器设置。 由于这是一个电流模式控制器、因此通过比较误差放大器(COMP 引脚)的输出和从 C/C++和 C/S-引脚得出的电流感测信息来确定占空比。 这是否能回答您的问题?

    此致、
    本·洛夫