This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:TPS5410和 TPS5420工艺

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631070/tps5410-tps5410-and-tps5420-processes

器件型号:TPS5410
主题中讨论的其他器件:TPS5420

请告诉我们 TPS5410和 TPS5420的制造工艺(例如 CMOS)和硅几何形状。

谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件工艺是 LBC4 (线性 B-CMOS)。  您对几何体的具体要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 感谢您的输入。 我想他们正在寻找 xNm、例如60Nm。 此外、TPS5410和 TPS5420的答案是否相同?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们是相同的产品系列和工艺。 我认为 LBC4的最小特征宽度为0.8um。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 这正是我们需要的。

    BR、Dave