This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:编程黄金映像后读取失败

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631097/bq27510-g3-read-fails-after-programming-golden-image

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:bq27500BQSTUDIO

嗨、FG Reset Fail and Enable it fails after flashing golden image (版本0510 4_00)。 它指示电量监测计已准备就绪、但当我们读取电池电压等时、它表示发生故障。 我们遵循了与 bq27500相同的编程过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    使用默认 srec 从头开始。 www.ti.com/.../sluc621 和 bqstudio 编程。
    进行配置、执行学习周期、然后提取新的 srec。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否使用 BQstudio 工具将此默认.srec 文件转换为.bqfs 格式、然后使用闪存实用程序将.bqfs 编程到我们的器件中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上、此时、我只想将默认文件刷写到我的单元中。 我能否采用您发送的默认.srec、将其编程到我的 EVM 中、然后将其读回.bqfs 格式、我们可以使用闪存将其编程到我们的单位中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。