This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210#39;s FOD 配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646039/bq501210-bq501210-s-fod-configuration

器件型号:BQ501210

您好!

BQ501210的 FOD 配置问题。 有4个与 BQ501210的 FOD 调试相关的引脚。

引脚19 (FP_GAIN):输出以选择 FOD ping 校准增益

引脚20 (FP_OFFSET):输出以选择 FOD ping 校准偏移

引脚22 (FOD_CAL):输出以选择 FOD 校准

引脚23 (FOD):用于选择外来物体检测(FOD)阈值的输出

 根据规格、配置这四个引脚的外部电阻。 阈值电阻根据 FOD 阈值配置表(表1)进行调整、但结果不令人满意。

您能否告诉我如何配置其他3个引脚的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不推荐在新设计中使用 bq501210、但支持有限。
    我将通过电子邮件与您联系。