This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Intel Atom E3950 PMIC

Guru**** 2845810 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, CSD87330Q3D, CSD87381P, CSD87588N, CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630676/intel-atom-e3950-pmic

主题中讨论的其他器件:TPS65094CSD87330Q3DCSD87381PCSD87588NCSD87352Q5D

尊敬的先生/女士:

我们正在设计 Intel 凌动 E3950 (Apollo Lake - I)处理器板。 此主板包含基于 DDR3L-ECC 的内存和两个 SODIMM 插槽(最大8GB)。 请提供具有定序和 MOSFET 选择功能的完整 PMIC 解决方案。 在英特尔参考板中,它们使用了 IDT* P9180 PMIC。 但我们更喜欢 TI 电源解决方案。  

请尽快提供适当的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eashwar、
    TPS65094 (http://www.ti.com/product/) 旨在驱动 ApolloLake。 我正在我们的专家中讨论该器件。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar、  

    Apollo Lake CRB 采用 TPS650941器件、可在 IBL#560683下的英特尔文档库中找到。 它包含建议的 FET (CSD87381P 和 CSD87588N 位于该板上、尽管 CSD87330Q3D 和 CSD87352Q5D 都是出色的选择)、并是原理图和布局的起点。 它们使用的电容比所需的要大、但它提供了良好的裕度。

    对于 DDR3L 系统、将使用 TPS650942代替 TPS650941、以便为 DDR3L 提供适当的电压。  

    另一个需要考虑的问题是您希望电路板加电的方式。 我们的 PMICEN 信号取决于电平、当为高电平时、系统将从 G3转换为 S5。 有些人只需将该引脚连接至常开系统的高电平、或者它可以连接到锁定按钮、甚至锁存按钮电路(如下面所示的 SCEA048中所示)。  

    如果您对实施有任何疑问、请告诉我。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。 让我仔细研究您的建议、并检查两个 DDR3L-ECC SODIMM 插槽(总共8GB)的电源要求以及与 PMIC 匹配的其他电源要求。