This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060的 RM 值固定为 FCC 值问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29412, BQ3060, BQ24172, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646037/bq3060-the-rm-value-of-bq3060-is-fixed-as-the-fcc-value-issue

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件:bq29412BQ24172GPCCEDV

您好!

现在、我们设计了一款使用 BQ24172 + BQ3060 + bq29412的3S 锂聚合物产品、存在 BQ3060批处理问题、即剩余功率(RM 寄存器)将在 FCC 寄存器中以满电量标志锁定、并且该值不会随实际电池电压的变化而变化。 在正常关机、启动工作和未充满电的操作中,这种现象无法自行恢复。

 

通过 EV2300访问 BQ3060寄存器的结果与使用主板访问的结果相同。 RM 寄存器的值用 FCC 值锁定。 状态寄存器的标志位与正常运行中的 BQ3060相同、并且没有出现保护和错误标志。 只有在完成完全充电操作后、仪表才能恢复正常、并且 RM 值随实际电池电压而变化。

 

这一批产品经历了以下操作:

  1. 完成三次完全充电和放电、以便在9月初至9月中旬完成电池容量研究(电池充电周期有记录)。
  2. 在接下来 的两个月间歇性地进行了4次测试(单次启动时间更短)。

本产品处于长时间停机和短暂运行状态、在此过程中、某些机器会在该过程中关闭并执行充电操作(可能不是完全充电操作)。

在最近的测试中、发现超过50%的产品存在这些问题。

 

但愿你能帮帮我。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna
    对于这些产品、在投入生产之前、您是否使用我们的工具 gpccedv 完全配置了器件的 CEDV 系数?
    谢谢
    Onyx