This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:关于输出精度

Guru**** 2589145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642506/tps7a63-q1-about-output-accuracy

器件型号:TPS7A63-Q1

大家好、团队、

℃精度规格为±2%、25 μ A 时的精度是多少?
我想知道输出精度的温度特性。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    图5-10提供了大量有关输出性能的数据、其中许多图形在25°C 时提供数据。

    由于这是美国的感恩节周末、因此目前没有更详细的信息、未来的响应可能会延迟。 感谢您的理解。

    Kyle Van Renterghem
    应用程序和验证管理器
    LDO 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle:San、

    输出精度为±2%时、温度特性的比率是多少? 是否有数据?
    如果没有数据、请给我一个近似值、而不是保证值。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    我想告诉大家、我正在研究这个问题、因为漫长的假期周末导致了大量支持问题的积累、我们正在努力解决这些问题。 我希望明天能为您提供答案。

    Kyle Van Renterghem
    应用程序和验证管理器
    LDO 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    如果您将温度漂移从精度规格中排除、则在整个线路和负载条件下、漂移大约为+-1%。