This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:组边界平衡

Guru**** 2600425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631047/bq76940-balancing-at-group-boundary

器件型号:BQ76940

您好!

在 slua749的第4节、图8中、我有一个与设计注意事项相关的问题:

是一个平行放置的电阻器 RconnX。 对我来说、使用这些并不清楚。 如图上方的文本所示、一组可以平衡、另一组可以测量。 '在各组之间的电池边界处、相邻的电池可以测量任何常见路径中平衡电流的电压。'  

这些电阻器是否用于在平衡最近的电池组的同时提供干净的测量? 但是、为什么将它们放置在每个单元格中、而不是放置在每个组的边界上、例如连接 VC5和 VC5B 之间、如 Rconn5?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rcon 不是"有源电阻器"、而是用于在 布局中显示附加电阻的集总模型。 简而言之、该电阻与电芯和引脚串联并可添加

    额外的电压和功率损耗。 建议将3条路径的交叉点的 I*R 最小化。