This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:输出电容器混合使用电容器和陶瓷电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630111/lm5010-output-capacitor-is-mix-of-electrical-capacitor-and-ceramic-capacitor

器件型号:LM5010

当我们同时使用陶瓷电容器和电容器作为输出电容器时、我们应该如何计算输出电容器 ESR?

我想判断添加到 Cout 的串行电阻器值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这并不是那么简单。 使用单个电解电容器时、您有一个 ESR 零点。 对于2个具有不同特性的电容器、您具有零/极/零组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki San、您好!

    您的 Cout 组合是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    22uF 陶瓷电容器和22uF 和220uF 电容器。
    EMVA100ARA221MF80G
    EMVA160ARA220MD55G

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei San、

    (已编辑)很抱歉、您刚才看到您在 LM5010的输出上使用它。  应在开关频率下考虑纹波注入。  陶瓷的 ESR 远低于您使用的电解质。 请参见下面的。 根据 tan delta 计算得出的电气 ESR。

    220uF 电气 估算 ESR ~1.5 Ω

    22uF 电气 估算 ESR ~18 Ω

    22uF Cermaic ~3MR

    输出电容可视为陶瓷电容、等效 ESR 也可视为陶瓷电容。  COUT ~22uF、Cout ESR ~3MR、FSW>100kHz  

     

    您将需要使用数据表中详述的 III 类纹波注入。

    下面是一篇有关并联电容器的论文。

    http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1103/articles/H2PToday1103_design_National.pdf

     

    希望这对您有所帮助?

     

    David。