This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:UCC24630栅极驱动脉冲在较高电压下被禁用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645184/ucc24630-ucc24630-gate-drive-pulse-is-getting-disabled-at-higher-voltage

器件型号:UCC24630

我们正在为通用输入范围执行65W、5V 输出反激。 开关频率为65kHz,变压器比率为6.4.1,电感为92uH。

 对于电阻器的计算、我使用了 UCC24630设计工具。附 XL 表、但有了这些值、当输入电压从120V 直流增加到130直流时、驱动器输出开始关闭、然后我更改了 R16=2.2K 和 R15=82K、R17=193K、R18=33K、 消隐时间电阻器我在4.7到50K 之间变化 、我想一旦一次侧脉冲小于1uS、驱动器输出将被禁用。

它是不是初级脉冲宽度变得太小? 我们如何在此应用中使用 UCC24630。  

e2e.ti.com/.../Copy-of-UCC24630_5F00_Calc.xlsx。此控制器是否适合此应用 ?