This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145中是否有短路保护? 还是仅过载保护?

Guru**** 2560330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646010/is-there-a-short-circuit-protection-in-lm5145-or-only-over-load-protection

主题中讨论的其他器件:LM5145

LM5145中是否有短路保护? 还是仅过载保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5145具有全面的过流保护。  它具有逐脉冲谷值检测保护、过流保护占空比限制功能、可减少故障期间的导通时间、并具有断续模式过流保护功能和重启功能。  数据表中提供了有关这些操作的相当详细的信息。  请参阅第8.3.10和8.3.1节。

    www.ti.com/.../lm5145.pdf