This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:电源在2个月后停止工作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641772/lm46002-power-supply-stops-working-after-2-month

器件型号:LM46002

我们有一个使用以下参数设计的电源

Vin = 7、5-30 VDC、Vout=5V Iout_min=50mA、Iout_max=1A

设计工作正常。 现在、我们有1000个单元中的2个单元、其中电源在~2个月后停止工作。

我们测量了以下参数:

VIN=7、5V、V_ENABLE=3、7V、Vcc=2、4V、Cboot=2V、SS/TRK=0V、 RT=2、1V、SW0V、Vbias =0V  

我们唯一可以"重启"电源的方法是、我们向 Vcc 引脚施加3.2V 电压(使用外部电源)、持续一秒钟。
然后、电源按设计工作。 但是、当我们断开 V_IN =>时、电源不会再次启动、直到我们在短时间内将3、2V 输入到 Vcc。

是否有任何可能导致此问题的建议?

BR、Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    在2个月内、VIN 上是否存在任何可能导致输出放电至 VIN 的功率循环、或者换句话说、是否存在 VIN < VOUT 的情况?
    此外、故障是否在室温下发生?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此故障也会在室温下发生。 使用热风枪或冰雾来改变温度不会改变行为。
    我不能想到 Vout>Vin 的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 Vcc 启动

    黄色 Vcc 引脚
    紫色 V_IN +8V
    蓝色 V_OUT +5V

    良好的电源:

    电源不工作:  

    向不工作电源的 Vcc 引脚施加3.2V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您移除 VCC 的外部电源、器件是否仍在运行?
    此外、VCC 电容器在其额定电压下是否正常工作? 如果您替换 VCC 电容器会发生什么情况? 这只是为了再次检查电容器是否泄漏并导致 VCC 下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您移除 VCC 的外部电源、器件是否仍在运行?
    是的、直到我拔下整个系统并重新启动它。

    如果您替换 VCC 电容器会发生什么情况?
    我已更换电容器=>行为没有变化。

    Vcc 比较强。 我放置一个外部电阻器作为 VCC 的负载(仅用于测试)。 当 Vcc 处于3、2V 且 IC 正在工作时、10欧姆的电阻在 Vcc 处变化不大(我施加电阻仅几秒钟)。 当 Vcc 处于2、4V (IC 未启动)时、当我施加一个外部负载时、Vcc 上的电压下降。

    BR、Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的实验、您是否有这样的评估模块?
    www.ti.com/.../lm46002pwpevm

    如果是、您是否介意在评估模块上测试不工作的 IC 并查看其行为是否相同?
    如果您没有评估模块、我可以向您发送一个。
    只需向我提供您的地址和电子邮件/联系信息、以便我可以将其发送给您。

    如果 IC 仍然出现故障、则可以将 IC 发回工厂进行进一步的故障分析。 您是否有适合您的 TI 代表?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的邀请。
    我想把它发送回他的脸。
    我没有直接的 TI 代表。 我来自奥地利
    您能给我发送地址吗?在哪里发送包裹?
    BR、Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    随附的是我们的客户通常填写的 FA 表单、以获得 FA 请求。 您是否想将其填写并发送到我的电子邮件地址?  

    arief.hernadi@ti.com 和收货地址将以我的名义提供

    Arief Hernadi

    2900半导体驱动器

    加利福尼亚州圣克拉拉

    95051.

    美国

    我将把表单路由到这里的 QA 组

    e2e.ti.com/.../6644.fa_5F00_request.doc

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    在与 QA 经理交谈后、他建议联系经销商、您可以从经销商处获得该部件、他们可以使用适当的渠道正式填写 FA 申请表。

    谢谢
    -Arief