This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:已更新 RA 表#39;t

Guru**** 2609575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630560/bq40z60-ra-tables-isn-t-updated

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我的设置是 bq40z60 定制板、包含3节 Panasonic NCR18650B 电池、充电和放电工作完美无瑕。然后我按照 slua777.pdf 中的说明处理学习周期。 放电-休息-充电阶段已完成、Qmax 已更新、更新状态已设置为0x05。

但是、Ra 表在放电时永远不会更新、在下面的其余部分中也不会更新。 我研究了 Ra 表更新条件、似乎没有违反(RDIS flas 从未设置)。

我在下面附上了我的学习周期的日志文件。

希望您能提供帮助!e2e.ti.com/.../BQ40Z60_5F00_learning_5F00_cycle_5F00_2nd_5F00_attempt.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否可以附加您的 gg 文件? 在查看日志时、应已更新电阻。 您使用的是什么化学 ID?您如何识别您的化学 ID? 您是否对布线和下游电阻进行了任何更改?  

    我建议再运行一个周期、并尝试保持恒定的放电电流。 您的电流不是恒定的、尽管它在推荐的 c/5至 c/10速率范围内。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已附加我的 gg 文件(在 Qmax 更新之前和之后导出)。 根据这些电池的 bqStudio"Chemisty"值、我的化学 ID 为2012。 我没有对提到的电阻进行任何更改。

    我使用了一个电阻负载、但建立一个恒定电流负载是没有问题的。

    此致、

    Michael

    e2e.ti.com/.../BQ40Z60_5F00_learning_5F00_cycle_5F00_2nd_5F00_attempt_5F00_DF.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您已将设计容量编程为10050mAh。 我认为这就是不发生电阻更新的原因。 将设计容量更正为电池组的标称容量、该容量应更接近 Qmax 值3129。 要了解电阻表,您的放电率必须介于 c/5和 c/10之间。 C 这里是您设置为错误值的设计容量。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    您很清楚、
    如果您有2000mAh 电池、如果您使用2P 配置、则您的设计容量将为4000mAh。 如果您使用2s1P、则设计容量为2000mAh。 它是将决定您的设计容量的并联电芯数。 对于该器件上的设计电压、它将是电池组电压。 因此、对于每个电池的标称电压为3.6V 的2P 电池、您的设计电压将为7200mV

    谢谢
    Onyx