This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐

Guru**** 2556700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642185/product-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65721

我的客户正在开发具有以下要求的手持设备项目。

  • 单节锂电池3、7 V 600 mA
  • 充电时的输入电压为5V DC
  • 充电时应该能够操作器件:电源路径?
  • 输出电压范围介于3、7V 和4、2V 之间:处于活动状态时、电池电流为250mA、处于非活动状态时、电池电流< 1mA
  • 0.5 ms 内2A 漏电流的响应:5 ms 内
  • 应该可以禁用输出
  • 如果可能、通过1、8V 或3、3V 50mA 提供额外输出

请推荐最佳器件及其如何满足要求。

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saimon、

    我已将此主题分配给应用专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您能否提供一个方框图来显示您的所有电源要求的具体内容? 最后一个要点是

    • 如果可能、通过1、8V 或3、3V 50mA 提供额外输出

    除了电池充电、您的应用仅需要2个电压轨、每个电流为50mA (1.8V 和3.3V)?

    您能更详细地描述这些要点吗?

    • 0.5 ms 内2A 漏电流的响应:5 ms 内
    • 应该可以禁用输出

    根据可用信息、TPS65217看起来是最合适的。 如果您提供更多详细信息、或许我可以找到更合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65721听起来非常适合、但我不确定2A 瞬态要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard 和 Brian。
    ´ll 仔细研究、并告诉您它是否合适。

    BR、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saimon、

    供参考、TPS65217和 TPS65721是具有非常相似器件型号的不同器件:-)

    它们都具有电池充电和电源路径管理、因此请查看并告诉我们哪一部分更接近满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    TPS65217将更适合、因为电源路径可提供2A 电流

    是否有类似的器件、但只有1个 DCDC 和1个 LDO、没有 LED 驱动器、我们就不需要了。

    为了说明这一点、GPIO 的第二个输出是3、3 V 50 mA、这可以在睡眠模式期间关闭。

    µC 输出为1、8V、用于 μ A 和备用电源。 在有源模式下为4mA、在睡眠模式下为<1mA。

    该器件将睡眠15分钟、并在激活模式下永久唤醒30秒 在此模式下、锂聚合物的放电电流为250mA、脉冲为2A。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、
    TPS6572x 器件非常适合、但您需要在 SYS 引脚上使用超级电容器。 SYS 只能提供400mA 电流、因此超级电容器将在5ms 的持续时间内提供电流平衡。 100mF 5.5V 超级电容器可在5ms 内将 SYS 引脚保持在100mV 以内。 卷带数量超级电容器的成本小于1.00美元。 值得一看。
    它们需要5ms 电流脉冲的频率如何? 如果它的频率超过50mS、则超级电容器可能不是正确的选择。 您必须留出时间为超级电容器充电。