This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 真正的 RC 和 FCC

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630767/bq34z100-g1-bq34z100-g1-true-rc-and-true-fcc

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我使用 BQ34z100-G1来估算8s2p LiFePO4的 SoC。  

我第一次将 BQ 34z100连接到电池时(在加载了正确的化学 ID、校准器件并加载了黄金映像后)、它始终会估算 SoC 的电平、因此会给我带来问题。 我不知道该误差是因为 LiFePO4的平坦电压曲线、还是因为我没有选择正确的化学 ID。 误差可能约为10%。  

当我开始为电池充电时、SoC 达到100%时、电池未满、因此充电继续、TrueRC 大于真正的 FCC (例如 True RC = 7000mAh、真正的 FCC = 6700mAh)。  

当我开始放电时、SoC 保持100%、直到 True RC 进入 True FCC、这是不正确的。 我绝对确信我的电池永远不会超过6700mAh、因此:

1.是否有任何方法将 True RC 和 True FCC 参数限制为定义的值?

非常感谢您的参与、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    初始 SOC 误差是由于 LFP 单元的平坦度所致。

    对于第二个问题、您将测量仪表的数据闪存中的锥形电流设置为什么、以及您的充电器降低了多少电流?

    这决定何时设置 FC 标志。 您需要查看您的主要充电终止条件并适当设置您的收尾电流。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的观看、我非常感谢您的观看。  

    我已记录此问题、因为这对我来说毫无意义。 这是日志。  e2e.ti.com/.../WrongFCset171010.log

    我有下一个值(您可以在.gg 文件 e2e.ti.com/.../bq34z100_5F00_Cegasa.gg.txt 中看到它)

    充电电压= 28800mV

    锥形电流= 100mAh

    最小锥形容量= 25mAh

    蜂窝 Tapper 窗口= 40s

    您可以看到、SoC 达到100%时、如何设置 FC 标志(尽管未满足主要充电终止条件;电池电压为28.336 (< 28.800 - 8x25mV)、电流为2496mA >逐渐降低电流)。

    之后、真正的 RC 继续将其值增加到高于真正的 FCC (真正的 FCC = 6773mAh、真正的 RC 上升到7371mAh)

    当充电器停止充电且应用开始对电池放电时、剩余电量保持与 FCC 相同(= 6773mAh)、直到 True RC 低于真正的 FCC 值。 这几乎是600mAh、其中 SoC 保持100%、这是不正确的。

    1.为什么在不满足主要充电终止条件的情况下设置 FC 标志?

    2.如何解决这个问题?

    3.每次重新启动监测计时、由于 SoC 高估、我都会遇到相同的问题。  

    提前非常多地告诉您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我想我已经发现了我的问题。 我没有让充电器执行充电终止、因此 True RC 永远不会降至真正的 FCC。
    我现在已经完成了充电终止(电流低于100mAh 时为80秒)、我已经看到真正的 RC 降至真正的 FCC。
    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我查看了您的 gg 文件、您需要将 fC 设置为-1、以便监测计根据一次侧充电终止设置 fC 标志。
    为了防止监测计过早达到100%、将两个电容表中的 RA0减少一半。 比如30。 如果电流在达到100%时仍然过大、则将其进一步降低至大约15。 这应该是您将其降低到的最小值。 如果需要进一步调整、将 RA1减半至27。 请告诉我这是如何为您解决的

    谢谢
    Onyx