This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:空载时的电压骤降。

Guru**** 2612725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630846/lp5907-voltage-sag-with-no-load

器件型号:LP5907

 

我在无负载时会遇到 LP5907SNX-2.5/NOPB 上的骤降。 它应该制造2.5V 电压、但4/10单元不会生成2.5V 电压。 我将获得2.1至2.2V 的电压

您对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助我们进行调试、请提供输入电压、输出电压和输出电压的原理图和示波器截图。 我通常也会要求 Iout;但是、您已经说过这是空载的。 使用 DQN 封装焊接可能很困难。 如果多余的磁通未正确清洁、可能会导致散热焊盘、GND 引脚或 PCB 上靠近 LDO 的另一个网的意外泄漏路径。 如果您可以监控 Iin、则应该能够确定是否存在泄漏路径。

    非常尊重、
    Ryan