This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:和#39;交流适配器电压和#39;和#39之后错误;施加的电池组电压和#39;校准后、充电器不会打开

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643180/bq40z60evm-578-ac-adapter-voltage-is-wrong-after-applied-pack-voltage-calibration-then-the-charger-does-not-turn-on

器件型号:BQ40Z60EVM-578

您好!

在对"施加的电池组电压"进行"校准"后 、"交流适配器电压"读取电池组电压(而非交流适配器电压)、然后充电器不会开启、因为系统认为没有交流电源... 嗯

  如果我在校准期间输入 VAC 至 PGND 电压、则"交流适配器电压"读数正确、然后充电器工作正常。

?? 我做了什么错误或 EVM 用户指南(SLUUB71)的"检测3.3.1电压校准"误导了我?

因为它指示测量/输入 VSYS 到 PGND、从而测量电池电压、当我这么做时、电池电压出现在 'AC adapter voltage (交流适配器电压)'上。

FET_EN 导通

充电器_EN 关闭

t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、还有一件事要澄清、

    CHARGE_EN =校准期间关闭
    CHARGE_EN =校准后打开

    t
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TK82、

    请尝试本文档中更详细的校准步骤: www.ti.com/.../slua734a.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我将研究并尝试建议的制造、生产和校准程序.....

    谢谢、
    Tom