This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:化学 ID 与终止电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630912/bq27542-g1-chem-id-vs-terminate-voltage

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

电池规格定义的终止电压为3.0V、但项目设计需要终止电压为3.5V。 在将日志数据更新到 GPCCHEM 之前、我的终止电压设置为3.0V 或3.5V、以获得正确的或类似的化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    要获得正确的化学 ID,您需要将电池放电至3V。
    对于学习周期、您还需要将电压放电至3V、只有在学习完成后、才能将电池电压调节至3.5V

    谢谢
    Onyx