This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 SEPIC 直流/直流转换器拓扑实现短路保护

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM3481, PMP10111, LM3017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630178/short-circuit-protection-with-sepic-dc-dc-converter-topology

主题中讨论的其他器件:TPS40210LM3478LM3481PMP10111LM3017

我刚刚观看了有关 SEPIC 转换器操作的 TI PowerTips 视频、并对 John Betten 和 Dave Priscak 进行了培训。 非常感谢您向用户社区提供该信息。 我觉得他们的介绍很好。

 

我们有一个用于+5.5V 输入至+12V 输出直流/直流转换器的应用、Iload = 2A、我们还需要它具有短路保护功能。 我被告知 SEPIC 转换器拓扑本身就是短路保护,即在发生短路时不需要额外的电路来保护电路,但我在您的任何应用手册中都没有看到 SEPIC 拓扑的这一特殊功能。

 

SEPIC 转换器技术的固有短路保护是否属实? 您是否有可与我们分享的任何应用手册、这些应用手册介绍了设计的这一方面

 

您是否有建议用于实现此直流/直流转换器的 TI 芯片? 我们可能需要对其进行原型设计并自行检查此短路功能。

 

非常感谢你的帮助。

Matt Glorder

MTI 实验室公司

El Segundo、CA 90245

matthew.gorder@mtigroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!
    感谢您发帖。
    我已联系 John Betten 以获得有关您问题的支持。
    我们将在星期一之前回答一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    有多个升压控制器可用作 SEPIC、例如 LM3481、LM3478和 TPS40210。 PMP10111是一款符合您规格的 SEPIC 设计:

    www.ti.com/.../PMP10111

    SEPIC 没有将输入直接连接到输出的半导体组件(例如降压或升压)。 因此、如果 FET 或输出整流器发生短路故障、则没有电流从输入流向输出。 耦合电感器(或两个单独的电感器)和/或交流电容器在内部短路的可能性也小得多。 这提供了一些输入到输出保护。

    但是、在输出过载情况下、电源将从输入端传输到输出端。 传输到输出端的功率大小与 L*I_FET^2*Fsw 成正比。 电流感应电阻器监控 FET 电流、控制器将在 FET 电流达到预设阈值时终止栅极驱动脉冲、从而限制功能输出过载期间可传输的功率。 虽然从输入到输出的能量传输或多或少是恒定的、但该功率往往在 FET 或整流器中耗散。 在硬短路的情况下、FET 导通时间较短、峰值电流较高。 整流器还会以高峰值电流进入短路、因此这两个组件必须能够处理更高的电流和热应力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的快速反馈以及有关 PMP10111参考设计的建议、该参考设计基于 SEPIC 转换器拓扑中的 LM3481控制器芯片。 我想我们将继续订购评估板= LM3481SEPICEVALNOPB、并尝试一下。

    在我们的应用中、此转换器的+12V 输出可通过无线电上的连接器供外部用户访问。 实际功能是为蜂窝基站天线系统中用于远程电动倾斜(RET)的天线伺服电机提供+12V 直流电源。 始终有可能有人会错误地连接某些设备、并无意中将+12V 输出对 GND 短路。 在这种情况  下、我们需要无限期地承受短路情况、不会有烟雾或电路损坏、并在移除短路后恢复到+12V 时的正常运行状态。

    我们监控系统中的输出电压和输出电流、并可以在发生短路时检测并发出警报、但这些系统太慢、无法实现任何电路保护。 我们需要对硬件本身具有短路容差。

    我们注意到、PMP10111的参考设计原理图包含一个与 FET Q1源极串联的0.01 Ω 电阻器、可监控该器件中的电流。 该电路的反应是否足够快、足以向 LM3481控制器发出过载情况信号、并防止在 Vout 处对 GND 持续短路时对 Q1或 D1造成任何损坏?

    另一个问题: 在参考设计原理图上、表明+5.5V 输入时 FET 和二极管在 +125度处的损耗。 C 分别约为1.65W 和1.88W。 这些数字是否适用于满负载= 12V @ 2.5A 的情况?  这将转化为+5.5V 输入时约90%的有效效率。  这个数字对您来说是否正确?

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    LM3481具有适用于 Rsense 电阻器(0.010欧姆)的两级 OC 检测电路。

    较低电平阈值160mV (典型值为100mV、最大值为190mV)、将终止栅极驱动脉冲中间周期(极快)、从而限制输出电流并开始降低输出电压。 如果负载增加到超出设计 Iout 最大值或负载为"软"短路、则此功能有效。

    存在220mV 的较高二级 OC 阈值。 从数据表中:
    '当检测电阻器上的电压(在 ISEN 引脚上测得)超过220mV 时、短路电流
    限值被激活。 LM3481内部的比较器将开关频率降低了8倍、然后
    保持此状态、直到短路被移除。" 这适用于 FET 电流瞬间上升到220mV 以上的硬短路。 控制器尝试通过降低 Fsw 来减少能量传输。

    在这两种情况下、电路都试图限制功率输出、但仍需要对 FET 和整流器进行额定值以承受损耗。 此外、OC 阈值跳变电平不是很精确、因为 OC 跳变电压电平需要非常低(用于低 Rsense 损耗)。 这是控制器的典型情况、仅用于 OC 故障保护电路、而不是"限流"电路(通常更准确)。 低输入电压和最大输出电流时 Rsense 上的电压应尽可能接近、但低于 CS 引脚上的 OC 阈值(最小值100mV)。 理想情况下、这会将 OC (软)阈值设置为恰好高于 Iout 最大值、但由于容差、实际进入故障的 Iout 可能(通常)更高。

    如果您的电路监控 Vout 和 Iout 可以在几秒钟内做出响应、那么 SEPIC 的 OC 保护可能就是必要的、直到缓慢监控环路禁用它?

    如果需要精确的 OC 跳闸阈值、请考虑12V 输出上的热开关或电子保险丝(TPS259271)等情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    再次感谢您提供的重要提示、尤其是有关使用电子保险丝器件进行短路保护的提示。 TPS259271似乎很好地满足了 OCP 功能、价格也很有吸引力。

    当我们必须适应可变输入电压时、SEPIC 拓扑似乎最有价值、该电压可以高于或低于所需的输出电压。 在这种情况下、我们不会将严格从+5.5V 转换为+12V。 在这些条件下、您是否会推荐标准升压转换器设计而不是 SEPIC 拓扑? 看起来 LM3481也可以用于此应用。 实际上、在数据表的第一页上、它们显示了升压转换器应用中的 LM3481在+5V 至+12V 之间。

    非常感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    如果您的输出电压 始终高于您的输入、并且控制器可以在整个输入范围(最小值、最大值、TON_MIN、TOFF_max 等)内运行、 则升压最合适。 它还比 SEPIC 更高效。 但是、默认情况   下、升压转换器不具有短路保护、因为输入和输出之间的电流始终可以流经电感器和整流器(或 FET 体二极管使用同步升压)。 这样、如果没有额外的串联保护"开关"、就无法实现短路保护。 电子保险丝可以在输出或输入端执行此功能。 此外、TI 还生产了一些具有集成 "负载断开"功能的升压控制 器、以提供短路保护。 了解一下 LM3017。

    此致、

    John Betten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、回复您的最新帖子时出现延迟。 再次感谢您提供的提示以及指向具有 内置短路保护功能的 LM3017升压控制器的链接。 我们还将查看该芯片。

    我想您已经回答了我们对该应用的所有直接问题。 我们将从最后开始处理详细信息

    感谢您的专家指导。 我将选中"Resolved Issue"复选框、以立即关闭此主题。

    此致、

    Matt Glorder