This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061-Q1:PWMCNTL 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061-Q1, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642664/ucc28061-q1-pwmcntl-pin

器件型号:UCC28061-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28061

大家好

如果我们问 UCC28061-Q1、您会介意吗?


如果是单侧操作(ubnormal 相移条件)、该引脚是否 为高阻抗?


如果数据表 P9上的相位故障检测器正常工作、GDA 和 GDB 会继续工作? 或者不是?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    (1)对于单相运行、不监控相位故障、因此 PWMCNTL 保持低阻抗。
    (2)如果检测到相位故障、则 GDA 继续运行。
    相位故障定义为一个 ZCD 信号在其他 ZCD 正常运行时保持空闲时间超过14mS。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirotaka

    UCC28061通过监视 ZCD 脉冲序列来检测一个相位的故障。 在正常的两相操作期间、如果一个 ZCD 输入保持空闲时间超过大约14ms、而另一个 ZCD 输入正常开关、PWMCNTL 变为高电平、表明功率级运行不正常。 在正常的单相运行期间、不会监控相位故障。

    基于上述评论:

    答:不

    B:是

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生圣

    非常感谢您的回复!

    我们的客户希望在正常的两相操作期间检测一相故障。
    (通常情况下、正常运行为两相、但根据某些故障、它将是单脉冲运行。 我们的客户希望将其检测为 PWMCNTL 引脚故障。)
    结论是、它无法检测到。
    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生圣

    我们很抱歉催促您、但您能否给我们上一篇帖子的回复、以防万一?

    此致、

    大田松本