This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:数据表未清除:"(2)复位激活时的最低电源电压。 TR、VDD≥15ms/V."

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642964/tps3801-datasheet-not-clear-2-the-lowest-supply-voltage-at-which-reset-becomes-active-tr-vdd-15-ms-v

器件型号:TPS3801

 在 TPS3801K33DCKR 的数据表 SLV219E 2010年10月版中,有一条有关上电复位电压(2)的声明,相应的脚注为:“(2)复位激活时的最低电源电压。 TR,VDD≥15uS/V。”

我没有人能解释“tr,VDD≥15us/V”这句话的含义。

1.您能解释一下吗?
2.是否有要求的最小电源线路斜升速率?
3.如果是,它不应该说≥15V/us,而不是15uS/V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    您提到的规格是关于上电期间复位输出的电压。 当您为器件加电(增加 VDD 电压)时、输出将具有一点电压、直到器件完全加电。 这对于所有监控器而言都是正常的、而不仅仅是 TI 器件。 请注意、第4页的时序图或任何监控器的时序图、包括竞争对手器件、都有一个"阴影区域"来描述 VDD 尚未完全上升时的复位输出。 此"阴影部分"由您参考的规格描述。 那么、这意味着什么呢? 此外、当您斜升 VDD (大于或等于15V/us 斜升速率)时、输出将在该时间内达到0.2V 的最大最坏情况。 一旦达到运行器件所需的最小 VDD (根据建议运行条件表为1.6V)、那么复位将进入正确的状态、无论它是"低电平"0V 还是"高电平"、具体取决于 VDD 达到的值以及您所使用的特定版本的阈值。

    2.不 无最小电源斜升。 该规范是指 VDD 上最坏情况下的斜坡速率、该斜率在上电期间提供最大输出电压。 这意味着在最差的斜坡速率下、输出将瞬间尖峰至0.2V、直到达到最小 VDD。 这仅在加电期间发生、适用于所有电压监控器。

    3.我认为这是拼写错误,应该是15V/us。 我们将努力解决这个问题。

    如果您有任何疑问或任何疑问、请随时咨询。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Michael。 BR Markus