This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:程序规格

Guru**** 2598005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629543/tps2490-prog-spec

器件型号:TPS2490

你(们)好

我的客户有疑问。

Prog 端子额定电压为0.4V 至4V。
如果电压为0.4V 或更低、是否存在问题?
客户设置 Prog = 0.4V 或更低、我们必须考虑风险。
请与我们合作。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T Kishi、

    可将编程引脚设置为< 0.4v、但功率限制精度将会降低。  最好的做法 是使用 www.ti.com/hotswap 上的设计计算器工具、并确保您使用的程序设置具有足够的裕量 wrt SOA。  如果< 0.4v、请确保该裕度远高于电子表格所需的1.30、并假设 已实现的 PLIM 不精确、就像在0.v4至4V 范围内一样。  如果超过0.4v、1.30即可满足要求。  另一个需要注意的问题是、在所选的功率限制设置下 VSNS 大于5mV。  如果恰好在5mV 且 Prog = 0.2V、则电流感应放大器的失调电压可能无法检测到真正需要的 PLIM检测到 PLIM 太快(其+/-)。  这可能会导致电路故障或在上电时关断。  如果超过5mV、例如8-10mV、则不会有任何问题。

    Brian