This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ25703A:如何使用它?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629578/starterware-bq25703a-how-to-use-it

器件型号:BQ25703A

工具/软件:Starterware

我对 BQ25703A 有一些疑问:

1) 1) CHRG_OK 达到高电平后、立即 I WRITE ChargeCurrentRegister ():0x0400 (1024mA)。
我的电池开始充电、但充电很快停止。 如果我重新连接适配器、充电将继续一段时间。 如何解决?

2) 2)当适配器被打开时、是否有可能不记录每次"ChargeCurrentRegister"?

3) 3)如何跟踪电池关断情况?

4) 4)我需要查看电池电量的百分比、如何才能找到? 在充电过程中不会更新寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 具有看门狗计时器。 如果您不想继续更新充电器电流和电压、请禁用看门狗计时器。

    当适配器被打开时、必须重新写入"ChargeCurrentRegister"。

    您的意思是电池关断? 如果电池组的输入 FET 关闭、充电器不知道电池已断开、或者仅电池组的输入 FET 关闭。

    "我需要查看电池电量的百分比、我如何才能找到它?" bq25703A 是一款充电器 IC。 对于电池电量百分比、您需要检查电量监测计 IC 或在电量监测计论坛上发布另一篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能在充电过程中读取电池上的 ADC、移除适配器后能否获得 ADC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仅在电池上禁用低功耗模式。