This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池引脚短路后、电池电压大约为0.79v (0.8V)

Guru**** 2378690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637791/bq24172-the-battery-voltage-is-about-0-79v-0-8v-after-short-the-battery-pin

器件型号:BQ24172

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ24172、当移除电池时、VBAT 电压为12.5v、然后将 VBAT 短接至 GND、VBAT 为0v、在不短接时、VBAT 电压为0.79v、我们想要在移除短路时检查 VBAT 电压为何为0.79v。 谢谢。

BR

弗兰克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能否提供设计原理图? 此外、您是否确保在发生这种情况时没有其他故障? 当 VBAT 电压为0.79V 时、请提供 AVCC、BAT 和 VREF 的波形。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    客户使用 EVM 进行测试、您能否使用 EVM 检查它是否正确? 感谢你的帮助。

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果 TS 引脚的电压不正确、它将下降至0.8V。 我刚刚在 EVM 上进行了测试。 基本上、当您移除电池时、没有连接热敏电阻、因此 TS 将超出范围。 如果您强制 TS 进入常规范围、它应尝试再次充电。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven,

    谢谢。 电池是否可以与热插拔配合使用? 为什么电压为0.8V?  

    BR
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、它们可以进行热插拔、一旦插入/取出电池(与热敏电阻一起)、充电器将启动/暂停充电。 不过、请务必使用相同的电池组。

    SRN 引脚上的0.8V 不应导致任何问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    客户希望我们解释电压为0.8V 的原因,谢谢。

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    如果您有 EVM、则可以通过移除 EVM 上的组件来测量泄漏的来源。 例如、如果您想查看泄漏电流是否来自 FB、请移除 R33并查看电压是否消失。 您可以对连接到 BAT 的所有引脚执行此操作。 我建议首先移除 Q4、以消除通过此路径泄漏的可能性。 然后您只需检查 BTST、SW、SRP、SRN 和 FB。

    此致、
    Steven