This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:热敏电阻系数计算-超出范围值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630046/bq40z50-r1-thermistor-coeff-calculations-out-of-range-values

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

你好  

我已使用 Excel 文件 bq40z50热敏电阻 Coef Calculations 为 bq40z50设计中使用的热敏电阻计算 A 和 B。 热敏电阻为 ntcm-10k-B3380。

对于 A2,我得到的值为38345 ,该值大于最大允许值(我猜是32768)。 在这种情况下该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ionut:
    您将必须使用不同的热敏电阻、因为该热敏电阻没有外部偏置电路、可以通过调整来降低该值。 为什么不使用参考原理图中使用的电路?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户希望使用该热敏电阻、因为其尺寸较小。
    无论如何、我想使用该 Excel 文件来降低感测到的温度误差。 我所做的是将新的热敏电阻与旧系数相结合。 这样、我获得了+/- 1摄氏度的误差(这已经足够好了)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是很好的了解。 由于热敏电阻为10K、这意味着可能不需要重新计算系数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个幸运的例子。

    我已经测试了多个 PCB、其他 PCB 与设定点的平均偏差为3-5度;因此不能使用具有不同系数的热敏电阻。

    我必须返回到该 Excel 文件。 如何计算这些 a 和 b。 我看不到这些公式吗? 我无法缩小系数以 适应吗? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ionut:
    让我与 FW 开发人员联系、然后返回给您。 我不确定该器件如何处理系数大于寄存器可以包含的值的情况。 在我们的其他器件中、可以修改偏置电路以获得更低的值、但该器件看起来这些偏置电路是内部和编程的。 同时、如果您能够将系数设置为低于寄存器可以处理的最大值、则建议修改 Excel 文件中所示原理图中的 Rpad 和 Rth、并在数据闪存中修改相应的值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ionut:

    我听说过该器件的系统工程师。

    请参阅随附的更好的 Excel 工作表、其中显示了计算方法。 对于滚动超过最大值的值、他说您可以尝试 将 其设置为最大值、并使用 Excel 工作表中的"假设条件"选项卡查看结果是什么、但他很少看到高值

    e2e.ti.com/.../bq40xxxx-family-Thermistor_5F00_Coef_5F00_Calculator.xlsx

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电离、
    您能否告诉我您正在使用的热敏电阻器件型号。 我们想了解为什么 Excel 工作表中提供的数字会超过寄存器可以保存的数字。
    谢谢
    Onyx