This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如果我为电池充电(<2V)、预充电器电流仍将保持在100mA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646055/bq24195-if-i-charger-a-battery-2v-the-pre-charger-current-still-will-keep-at-100ma

器件型号:BQ24195

 我对 BQ24195有疑问。  

当 Vbat=0.9V 并将充电电流设置为100mA 时、您能告诉我充电电流的容差。

根据规格、我是否应了解充电电流范围为75-150mA。 对吗?  温度为25摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    当 VBAT 小于2.2V 时、充电器应用 ISHORT 而不是预充电电流;这也称为涓流电流。 ISHORT 是一个与预充电电流分开的参数、其典型值为100mA。 虽然数据表仅指定了实验数据中的典型值、但该参数的变化约为+/-30mA。

    希望这对您有所帮助。