This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 LiFePO4学习周期

Guru**** 2561800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630596/bq34z100-g1-bq34z100-g1-lifepo4-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我正在使用 LiFePO4电池进行学习周期、我看到了一些我发现的东西、因为我不知道周期是否在完成。

答:我从22Vdc 轻松的8s2p LiFePO4电池开始。 启用它并让它静置5小时。

b.为电池充满电(29Vdc)、当充电器执行 恒定电压阶段且电流较低(Aprox. 70mA)时、更新状态变为0x5、maxError 从100%下降至3%。 这给我带来 了很多惊喜。  我觉得充电结束后、电池放电、只有在静置完成后(静置超过5小时)、电池处于宽松恒定电压后、BQ 更新状态才会变为0x5。

c.然后、我对电池放电、以在 C/7端接电压(20Vdc)、并让其放松5小时。 更新状态变为 0x6并且 maxError 下降至1%。  

我对这个过程有一些疑问:

1. b 点是否正确? 我是说、在实例电压阶段、更新状态变为0x05是正确的吗? 还是必须在放松期之后进行?

2.我尝试按照文档中的说明运行学习周期,但我发现了以下问题。 当仅设置 FC 位(29V 和 100mA 以下40秒)时、我移除了充电器、并让电池放松、直到更新状态变为0x5。 问题是、这种情况永远不会发生。 电池电压降至26500mV、并在该值处保持稳定、但更新状态永远不会变为0x5。 我等待了48小时以上、这种情况从未发生过。

3、我该怎么做呢?

比您提前得多、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    这仍然是一个未决问题。 我想我们在前面的一篇文章中也谈到了类似的问题。

    对于第2点和第3点、您是否使用了 LFP_RELEASON 标志。
    对于第1点、只要监测计能够获得更新状态和 maxerror 校正、我相信您应该是可以的。 为了完全确定一切正常、请根据我写的这篇博客评估监测计的精度。

    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的、这仍然是一个未决问题。 如果这是我的旧问题导致 SoC 突然下降到0%、我会向您作出评论、但您发现了原因、因此这个问题仍然没有得到解答。

    好的、我将评估电量监测计并将结果通知您。

    谢谢、