This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:精确过压阈值

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644151/bq77904-exact-overvoltage-threshold

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好!

我需要为3节电池提供芯片电池保护(确保 OV 和 UV)。 当电压升高到4.3 +-0.05时、芯片必须对电池进行质子处理、当电压下降到4.25-4.2以下时、芯片必须返回。

我选择了 BQ77904。

但在技术文档中、写入了阈值- 4225mV、Hyst - 100mV。

保护在什么电压下开启? 4.325V? 在4.225V 时关闭质子作用?

您能告诉我、可以对它们应用什么平衡(3节电池)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikhail、

    bq77905/4均可在低至3S 的电压下工作、您必须将其连接到 AVSS 或 GND。 目前、我们没有发布具有4.3V OVP 的器件。 我们拥有的最高 OVP 是4.25 OVP。 确切的跳闸电压将随温度和器件特性而变化、具体取决于器件的精度、您可以在第7页的 V (VA)精度部分查看器件规格。 例如、在室温下、其精度为+/- 10mV、因此 OV 跳变电压为4.25的 bq77905/4将在4.240V ~ 4.260V 之间跳变

    您应记住系统运行的温度以及精度最小值和最大值、以解决选择正确 OV 设置时出现的错误。

    您可以选择与数据表中这些已发布器件的 OV 设置相匹配的其他电池。

    谢谢

    Miguel