This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:无法在 Digita Fusion GUI 中检测 UCD9224

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630522/ucd9224-unable-to-detect-ucd9224-in-the-digita-fusion-gui

器件型号:UCD9224

您好、专家。

我在 UCD9224芯片方面需要您的帮助;我的问题是、尽管通过内部稳压器为所有引脚提供3.3V 电压、但 Digital Fusion Power GUI 无法检测到芯片是否存在、并且还可以使用 PMBus 接头引脚5提供的额外3.3V 电压进行备份。

我遵循了所有程序和顺序;但系统无法扫描。

这是否与软件相关?正确的程序和方法是什么?

我将为 DATA、CLK 使用2k 上拉电阻器。 CNTL 和 ALERT;与评估模块设计相同?

请在这方面帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从以下网页下载 Fusion Digital Power Designer GUI:

    请确保 Fusion GUI 能够检测到 USB 适配器。

    请确保每个 PMBus 从器件具有唯一 的地址。 您可以禁用所有其他 PMBus 从站以隔离问题。  

    请 确保 PMBus 信号逻辑电平正确。 USB 适配器具有可编程的内部上拉电阻器。 您可能需要禁用内部电阻器或将其设置为高电平。

    请确保 RESET 引脚被拉至3.3V 并具有本地去耦电容。  

    请确保3.3V 电源稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测到 USB 适配器。

    ADDR00&01使用100千欧;因此地址将为78,但目前尚未检测到。

    我将为 PMBus 信号使用2.2k Ω 上拉电阻器。

    使用内置稳压器将12V 降压到3.3、并用于为 UCD9224芯片供电。

    如上所述、复位引脚也被上拉至3.3V。

    请参阅随附的原理图进行审核。

    还有什么可能出错的地方?e2e.ti.com/.../Schematic-MPPT-Converterless-Controller-Rev03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位引脚没有去耦电容。 添加一个电容器、看看它是否能解决问题。

    确保适配器中的指示灯亮起。 如果不是、请拔下 USB 并重新插入。

    在 GUI 中、您可以配置 USB 适配器并禁用内部上拉电阻器。

    检查3.3V 是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    3.3V 电源具有去耦电容器及其稳定电源。

    根据 UCD9224的数据表、示例图显示了连接到接地端(低逻辑)的复位按钮、而规格器件表示我们必须通过上拉电阻器将其连接到3.3V;请告知哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应使用本地去耦电容器将复位上拉至3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试了... 但尚未检测到。

    我不知道是什么导致 UCD9224和 USB 适配器之间的通信错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 USB 适配器之外、是否还有其他 PMBus 主设备? 如果是、请在将 USB 适配器连接到总线时将其禁用。

    是否有其他 PMBus 从器件? 如果是、请暂时禁用它们。

    如果上述步骤不成功,请转至 Start =>Texas Instruments=>Fusion Digital Power Designer=>Device GUiS=>UCD3xxx and UCD9xxx Device GUI。

    单击 SCAN DEVICE_ID、查看是否可以找到 UCD9224。 如果不是、请单击 ROM 模式下的扫描、查看是否可以找到设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是即使在 ROM 模式下也无法检测到器件;这种模式是否存在特定问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、要么通信出现问题(您可以检查 PMBus 引脚的通信波形)、要么由于损坏或其他原因器件无法正常工作。